990-91263A-011

Modulaarisen akkukaappi 1:n yhdistäminen vierekkäiseen UPSiin, jossa on ulkoiset akut

  1. Työnnä UPS paikalleen.
  2. Asenna kolme liitäntäpidikettä akkukaappi 1:een.

    Modulaarinen akkukaappi 1 takaa

  3. Kiinnitä valinnaisen GVSOPT030-sarjan signaalikaapelit (0W13069 ja 0W13070) modulaarisen akkukaappi 1:n oikealle puolelle mukana toimitetuilla nippusiteillä. Aseta kaapeleiden päät hetkeksi akkukaappi 1:n ylä- ja alahyllyille, jotta kaapelit eivät vioitu UPSiin liittämisen aikana. Kaapelikytkennät kuvataan kohdassa Signaalikaapeleiden kytkeminen.
  4. Kiinnitä valinnaisen GVSOPT030-sarjan tasavirta- ja suojamaadoituskaapelit modulaarisen akkukaappi 1:n oikealle puolelle mukana toimitetuilla nippusiteillä. Aseta kaapeleiden päät hetkeksi akkukaappi 1:n ylä- ja alahyllyille, jotta kaapelit eivät vioitu UPSiin liittämisen aikana. Kaapelikytkennät kuvataan kohdissa Virtakaapeleiden kytkeminen 50 kW:n enimmäisluokituksen UPSiin tai Virtakaapeleiden kytkeminen yli 50 kW:n luokituksen UPSiin.

    Vierekkäinen UPS ulkoisille akuille enimmäisluokituksella 50 kW

    Vierekkäinen UPS ulkoisille akuille yli 50 kW:n luokituksella

  5. Aseta modulaarinen akkukaappi 1 rinnakkain UPSin kanssa. Työnnä akkukaappi 1:tä, kunnes etupaneelin liitäntäruuvit ovat samassa tasossa UPSin aukkojen kanssa. Liitäntäpidikkeet yhdistyvät UPSiin oikean asennon löydyttyä.
  6. Asenna kolme liitäntäruuvia akkukaappi 1:n ja UPSin välille.

    Modulaarinen akkukaappi 1 ja UPS ulkoisilla akuilla

  7. Työnnä kiinnikesuojus akkukaappi 1:n ja UPSin väliin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?