990-91263A-019

모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결

  1. UPS를 제자리에 밀어 넣습니다.
  2. 상호 연결 클램프 3개를 모듈형 배터리 캐비닛 1에 설치합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 1 후면 모습

  3. 제공된 케이블 타이를 사용하여 옵션 키트 GVSOPT030의 신호 선(0W13069 및 0W13070)을 모듈형 배터리 캐비닛 1 오른쪽에 고정합니다. UPS 상호 연결 작업에서 케이블이 손상되지 않도록 케이블의 끝을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 상단 및 하단 선반에 올려 놓습니다. 케이블 연결 방법은 신호 선 연결에서 확인할 수 있습니다.
  4. 제공된 케이블 타이를 사용하여 옵션 키트 GVSOPT030의 DC 케이블과 PE 케이블을 모듈형 배터리 캐비닛 1 오른쪽에 고정합니다. UPS 상호 연결 작업에서 케이블이 손상되지 않도록 케이블의 끝을 모듈형 배터리 캐비닛 1의 상단 및 하단 선반에 올려 놓습니다. 케이블 연결 방법은 최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 또는 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결에서 확인할 수 있습니다.

    최대 50kW 정격 외부 배터리용 인접 UPS

    50kW 이상 정격 외부 배터리용 인접 UPS

  5. 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS를 정렬합니다. 모듈형 배터리 캐비닛 1을 전면 상호 연결 나사용 구멍이 UPS의 구멍에 정렬될 때까지 안으로 밀어 넣습니다. 정확한 위치에 놓이면 상호 연결 클램프가 UPS에 연결됩니다.
  6. 상호 연결 나사 3개를 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이에 설치합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 UPS

  7. 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이에 베잉 커버를 아래로 밀어 넣습니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?