990-91263A-028

Соединение шкафа модульной батареи 1 и расположенного рядом ИБП с внешними батареями

  1. Установите ИБП на место.
  2. Установите три соединительных зажима на шкаф модульной батареи 1.

    Шкаф модульной батареи 1 – вид сзади

  3. Закрепите сигнальные провода (0W13069 и 0W13070) из дополнительного комплекта GVSOPT030 с правой стороны шкафа модульной батареи 1 с помощью кабельной стяжки (входит в комплект). Временно поместите концы кабеля на верхнюю и нижнюю полки шкафа модульной батареи 1, чтобы кабель не повредился при подключении к ИБП. Подключение кабелей описано здесь: Подключение сигнальных проводов.
  4. Закрепите кабели постоянного тока и защитного заземления из дополнительного комплекта GVSOPT030 с правой стороны шкафа модульной батареи 1 с помощью кабельной стяжки (входит в комплект). Временно поместите концы кабеля на верхнюю и нижнюю полки шкафа модульной батареи 1, чтобы кабель не повредился при подключении к ИБП. Подключение кабелей описано здесь: Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью до 50 кВт или Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью от 50 кВт.

    Расположенный рядом ИБП с внешними батареями мощностью до 50 кВт

    Расположенный рядом ИБП с внешними батареями мощностью от 50 кВт

  5. Выровняйте шкаф модульной батареи 1 и ИБП. Продвигайте шкаф модульной батареи 1 до тех пор, пока отверстия для передних соединительных винтов не будут выровнены по отношению к отверстиям в ИБП. Соединительные зажимы соединятся с ИБП, когда они будут находиться в правильном положении.
  6. Установите три соединительных винта между шкафом модульной батареи 1 и ИБП.

    Шкаф модульной батареи 1 и ИБП с внешними батареями

  7. Задвиньте монтажную крышку между шкафом модульной батареи 1 и ИБП.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.