Preparación de la instalación
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios para el cableado ni los conductos mientras la placa guía esté instalada
ni realice perforaciones ni orificios cerca del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Extraiga el panel frontal.
-
Retire la cubierta frontal:
- Retire los tornillos e incline la parte delantera de la cubierta superior hacia arriba.
- Deslice la cubierta superior hacia la parte trasera para quitarla. Las patillas de la parte trasera de la cubierta superior deben desconectarse de las ranuras de la parte trasera del SAI.
- Retire la cubierta de las baterías. Desconecte los terminales de las baterías de la parte frontal de los módulos de baterías.
- Quite las placas guía traseras y las placas de escobillas traseras del SAI. Son para el tendido de cables de señalización.
-
Siga uno de estos procedimientos:
- Para la instalación sin conductos: Vuelva a colocar las placas de escobillas.
- Para la instalación con conductos: Realice un orificio en las placas guía para los conductos, instale los conductos y vuelva a colocar las placas guía.
- Pase los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV por la placa guía/de escobillas trasera izquierda y en el SAI.
- Pase los cables de señalización de Class 2/SELV por la placa guía/de escobillas del medio y en el SAI.
- Pase los cables de comunicaciones externos que se conectan a la caja del controlador a través de la placa guía/de escobillas trasera derecha y por la canaleta de cables hacia la parte frontal del SAI.
- Retire la placa guía izquierda de la parte posterior del SAI.
- Perfore los orificios para cables de alimentación o conductos en la placa guía. Instale los conductos (no suministrados), si procede.
- Retire la placa posterior derecha para un mejor acceso.