Conexión de los cables de alimentación
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del sistema SAI antes de conectar
el cableado de la batería a la caja de disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Para sistemas TT y TN cada armario independiente en el
sistema debe estar conectado individualmente al terminal de protección
de tierra en la placa de distribución que alimenta al sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
Peligro de descarga de arco eléctrico
Utilice las tuercas y los pernos M10 suministrados para
conectar los cables de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Afloje el tornillo de cada una de las cubiertas internas y levántelas para retirarlas de la caja de disyuntor de batería.
- Guíe el cableado de la batería del armario de
E/S por la parte superior o inferior de la caja de disyuntor de batería
y conéctelo.
PELIGROpeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoVuelva a colocar la cubierta interna en la parte superior de la caja de disyuntor de batería antes de continuar.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.Caja de disyuntor de batería GVXBBB630AH
- Guíe el cableado de la batería del banco de baterías
por la parte inferior de la caja de disyuntor de batería y conéctelo.
PELIGROpeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico- Vuelva a colocar la cubierta interna en la parte inferior de la caja de disyuntor de batería antes de continuar.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Coloque el cableado en los anclajes para cableado de la parte izquierda, la parte superior y la parte inferior de la caja de disyuntor de batería.
- Instale los sensores de temperatura 0M-1160 en la sala
de baterías. Se proporcionan dos sensores de temperatura con
el SAI.NOTA: La distancia máxima entre el sensor de temperatura y la caja de disyuntor de batería es de 2,4 m debido a la longitud del cable suministrado.
- Conecte el sensor de temperatura a los terminales J3803-3 y J3803-4 de la caja de disyuntor de batería.
ADVERTENCIA