990-5456C-006

Conectar los cables de señalización entre el armario de E/S y las cajas del disyuntor de batería

NOTA: En el ejemplo siguiente, los dos sensores de temperatura proporcionados están instalados en la caja del disyuntor de batería 1 y la caja del disyuntor de batería 3. Los sensores de temperatura se pueden instalar en cualquiera de las cajas del disyuntor de batería.
  1. Conecte los cables de señalización entre el armario de E/S y las caja del disyuntor de batería 1A.
  2. Conecte los cables de señalización entre el armario de E/S y las caja del disyuntor de batería 2A.
  3. Conecte los cables de señalización entre el armario de E/S y las caja del disyuntor de batería 3A.
  4. Conecte los cables de señalización entre el armario de E/S y las caja del disyuntor de batería 4A.
  5. Los cables de señalización para las ramas de baterías de la 5 a la 8 (B en la imagen siguiente) se deben conectar a las placas para las ramas de baterías de la 1 a la 4 (A en la imagen siguiente) según lo indicado a continuación.
    1. Quite el puente entre los pines J3802 3 y 4 en la rama A.
    2. Conecte los cables de señalización entre la rama A y la rama B.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?