990-5456C-006

Procedimiento de instalación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Coloque la caja de disyuntor de batería lo más cercana posible al banco de baterías para limitar la longitud de cable de batería desprotegido.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La distancia máxima entre el sensor de temperatura y la caja de disyuntor de batería es de 2,4 m debido a la longitud del cable suministrado.

Aspectos generales de los cables de señalización y los cables de alimentación para configuración con ocho cadenas de baterías

  1. Colocación de la caja de disyuntor de batería en la pared.
  2. Preparación de la caja de disyuntor de batería para el cableado.
  3. Conexión de los cables de alimentación.
  4. Conectar los cables de señalización entre el armario de E/S y las cajas del disyuntor de batería.
  5. Últimos pasos de la instalación.
Para el desmantelamiento o el traslado de la caja de disyuntor de batería una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado de la caja de disyuntor de batería a una nueva ubicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?