Colocación de la caja de disyuntor de batería en la pared
ATENCIÓN |
|---|
|
Riesgo de lesiones o daños en el equipo
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
- Mida y marque en la pared las ubicaciones de los cuatro orificios de montaje.
- Taladre orificios en cada una de las cuatro ubicaciones marcadas.
- Abra la puerta frontal de la caja de disyuntor de batería.
- Bloquee y etiquete el disyuntor de batería en la posición OFF (abierto).
- Afloje los tres tornillos y abra el panel frontal de protección.
- Coloque la caja de disyuntor de batería contra la
pared y alinéela con los cuatro orificios. Asegúrela con
cuatro tornillos M10.NOTA: Se suministran cuatro tuercas y tornillos torx M10 x 30 para colocar la caja de disyuntor de batería en un bastidor para baterías. Si se coloca la caja de disyuntor de batería en una pared, utilice un soporte de montaje adecuado.
ATENCIÓNCarga pesadaLa caja de disyuntor de batería es pesada (60 kg). Utilice las herramientas adecuadas para levantar con seguridad la caja de disyuntor de batería.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.