990-5456C-006

Últimos pasos de la instalación

  1. Cierre el panel frontal de protección y apriete los tres tornillos.

    Vista frontal de la caja del disyuntor de batería

  2. Cierre la puerta frontal de la caja del disyuntor de batería.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?