990-5783K-037

Modbus 线缆连接

注: Modbus 连接用的端接器随安装套件 0H-9101 一起提供。

顶部进线系统的 I/O 机柜正面视图

底部进线系统的 I/O 机柜正面视图

  1. 如图所示敷设线缆。
  2. 连接 Modbus 线缆。使用双线或四线连接。如图所示对线缆进行屏蔽保护。
    注: Modbus 连接必须使用屏蔽线缆。接地屏蔽连接须越短越好(最好不超过 1 cm)。所有 Modbus 信号线均应为双绝缘/护套线缆,最低额定电压为 30 VDC。

    与单台 UPS 的双线连接

    示例:与两台 UPS 的双线连接

    示例:与单台 UPS 的四线连接

    示例:与两台 UPS 的四线连接

  3. 根据需要设置 Modbus DIP 开关。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?