外部同步连接
外部同步的最大电压以规格中指定输入电压范围为准。non-Class 2/non-SELV 外部同步线缆应为护套线缆,额定电压为 600 VAC。
- 将外部同步线缆通过 I/O 机柜的顶部或底部向 0P6549 上敷设(如 外部信号线的连接准备。 中所示)。
- 连接 3 条相线至接线盒:注: 来自同步源的各相位必须使用最大为 0.5 A 的保险丝进行保护。注: 不要将接线盒连接至接口板。信号线应由施耐德电气工程师在装配服务期间安装。
- 将 L1 连接至 0P6549 上的 J5611。
- 将 L2 连接至 0P6549 上的 J5612。
- 将 L3 连接至 0P6549 上的 J5613。