990-5783L-022

De Modbus-kabels aansluiten

OPMERKING: Afsluitweerstanden voor Modbus-verbinding worden meegeleverd in de installatieset 0H-9101.

Vooraanzicht van de I/O-behuizing in systemen met kabelinvoer aan de bovenkant

Vooraanzicht van de I/O-behuizing in systemen met kabelinvoer aan de onderkant

  1. Leg de kabels zoals weergegeven in de illustratie.
  2. Sluit de Modbus-kabels aan. Gebruik een 2-draads of een 4-draads aansluiting. Bescherm de kabels zoals weergegeven.
    OPMERKING: Er moeten beschermde kabels worden gebruikt voor Modbus-verbindingen. De afschermingsverbinding met de aarde moet zo kort mogelijk zijn (het liefst minder dan 1 cm). Alle Modbus-signaalkabels moeten dubbel geïsoleerde kabels of mantelkabels zijn met een nominale spanning van minimaal 30 VDC.

    Tweedraadsverbinding met één UPS

    Voorbeeld: Tweedraadsverbinding met twee UPS-systemen

    Voorbeeld: Vierdraadsverbinding met één UPS

    Voorbeeld: Vierdraadsverbinding met twee UPS-systemen

  3. Stem de instelling van de Modbus DIP-schakelaars af op uw installatie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?