990-5783K-037

380 V、400 V、415V 和 440 V 系统中的电源线连接

  1. 从安装套件 0H-1102 中取出并安装零线铜排 880–5501。

    I/O 机柜正面视图

  2. 仅在使用零线连接的系统中,拆下零线铜排上的聚酯盖板。
  3. 将设备接地导线/PE 线缆连接至 PE 铜排。
  4. 连接输入线缆。
  5. 仅适用于双市电系统:连接旁路线缆。
  6. 连接输出线缆。
  7. 仅适用于 TNC 系统:在零线铜排和接地端子之间连接跨接线缆(须另购)。
  8. 仅适用于 4 线系统:在 IT 系统中,在零线铜排和接地端子之间连接外部阻抗。
    注: 对于 IT 系统,必须安装接地故障检测电路。
  9. 将电池线缆分别连接至电池正负极接线端子。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?