990-5783K-017

Collegamento dei cavi modbus

NOTA: i terminatori del collegamento modbus vengono forniti insieme al kit di montaggio 0H-9101.

Vista anteriore dell'armadio I/O in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto

Vista anteriore dell'armadio I/O in sistemi con ingresso cavi dal basso

  1. Far passare i cavi come mostrato nelle immagini.
  2. Collegare i cavi modbus Usare la connessione a 2 o a 4 fili. Schermare i cavi come mostrato.
    NOTA: Per le connessioni modbus utilizzare esclusivamente i cavi schermati. Il collegamento schermato alla messa a terra deve essere il più corto possibile (idealmente meno di 1 cm). Tutti i cavi di segnale modbus devono essere a doppio isolamento/disporre di guaina protettiva e devono avere una tensione nominale minima di 30 VCC.

    Collegamento a 2 cavi per 1 UPS

    Esempio: collegamento a 2 cavi per 2 UPS

    Esempio: collegamento a 4 cavi per 1 UPS

    Esempio: collegamento a 4 cavi per 2 UPS

  3. Impostare i DIP switch modbus in base al tipo di impianto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?