990-5783J-004

Galaxy VXUPS med 1500 kW I/O-skabInstallation

380 V, 400 V, 415 V, 440 V og 480 V

1100 kW/kVA og 1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA og 1000 kW/kVA skalerbar til 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, 1000 kW/kVA, og 1250 kW/kVA skalerbar til 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA N+1

11/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?