990-5783J-025

Galaxy VXZasilacz UPS z szafą we/wy 1500 kWMontaż

380 V, 400 V, 415 V, 440 V oraz 480 V

1100 kW/kVA oraz 1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, oraz 1000 kW/kVA rozszerzalny do 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, 1000 kW/kVA, oraz 1250 kW/kVA rozszerzalny do 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA N+1

11/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?