990-5783J-023

Galaxy VXUPS med et 1500 kW I/U-kabinettInstallasjon

380 V, 400 V, 415 V, 440 V og 480 V

1100 kW/kVA og 1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA og 1000 kW/kVA utvidbar til 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, 1000 kW/kVA og 1250 kW/kVA utvidbar til 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA N+1

11/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?