990-5783J-022

Galaxy VXUPS met 1500 kW I/O-behuizingInstallatie

380 V, 400 V, 415 V, 440 V en 480 V

1100 kW/kVA en 1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, en 1000 kW/kVA uitbreidbaar tot 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, 1000 kW/kVA, en 1250 kW/kVA uitbreidbaar tot 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA N+1

11/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?