990-5783J-006

Galaxy VXSAI con armario de E/S de 1500 kWInstalación

380 V, 400 V, 415 V, 440 V y 480 V

1100 kW/kVA y 1100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA y 1000 kW/kVA ampliables a 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, 1000 kW/kVA y 1250 kW/kVA ampliables a 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA, 1500 kW/kVA N+1

11/2024

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?