990-5783K-025

Podłączanie kabli do synchronizacji zewnętrznej

Maksymalne napięcie dla synchronizacji zewnętrznej jest równe zakresowi napięcia wejściowego podanego w danych technicznych. Kable non-Class 2/non-SELV do synchronizacji zewnętrznej muszą być przewodami płaszczowymi o wartości znamionowej 600 VAC.

  1. Poprowadź kable synchronizacji zewnętrznej przez górną lub dolną część szafy we/wy do płyty 0P6549 zgodnie z ilustracjami Przygotowanie do podłączenia zewnętrznych przewodów sygnałowych.
  2. Podłącz trzy fazy do bloku zaciskowego:
    UWAGA: Fazy ze źródła synchronizacji należy zabezpieczyć przy użyciu bezpiecznika o wartości maksymalnie 0,5 A.
    UWAGA: Nie podłączaj bloku zaciskowego do tablicy. Przewody sygnałowe zostaną podłączone przez przedstawiciela firmy Schneider Electric podczas montażu.
    1. Podłącz L1 do J5611 na 0P6549.
    2. Podłącz L2 do J5612 na 0P6549.
    3. Podłącz L3 do J5613 na 0P6549.

Połączenia przewodów sygnałowych dla uproszczonego schematu synchronizacji zasilacza UPS do stałego źródła napięcia (Płyty 0P6548, 0P6549)

Połączenia przewodów sygnałowych dla schematu głównego synchronizacji dwóch zasilaczy UPS z synchronizacją astatyczną (Płyty 0P6548, 0P6549)

Połączenia przewodów sygnałowych dla głównego schematu stałej synchronizacji równoległej (Płyty 0P6548, 0P6549)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?