990-5783K-025

Podłączenie kabli zasilających w systemie 380 V, 400 V, 415 oraz 440 V

  1. Zamontuj szynę N 880–5501 z zestawu montażowego 0H-1102.

    Widok szafy we/wy z przodu

  2. W instalacjach z połączeniem neutralnym usuń tylko płytę leksanową z szynoprzewodu N.
  3. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / szynę PE do szyny PE.
  4. Podłącz kable wejścia.
  5. Stosowane tylko w systemach o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
  6. Podłącz kable wyjścia.
  7. Stosowane tylko w systemach TNC: Zamontuj kable zworki (nie należą do wyposażenia) pomiędzy szyną N a zaciskiem uziemiającym.
  8. Stosowane tylko w systemach 4–przewodowych: W systemie IT podłącz zewnętrzną impedancję między szyną N a zaciskiem uziemiającym.
    UWAGA: W przypadku systemów IT instalacja musi zawierać obwód wykrywania awarii uziemienia.
  9. Podłącz kable baterii do zacisków baterii + oraz -.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?