990-5783K-025

Montaż tylnych wsporników kotwiących

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko przewrócenia
Należy zamontować wszystkie przednie i tylne wsporniki kotwiczące.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Zostaw zakryty zasilacz UPS podczas nawiercania otworów kotwiących, aby zapobiec dostawaniu się pyłu i innych przewodzących elementów do systemu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Użyj tylnego wspornika kotwiącego, który był załączony do tylnej palety szafy we/wy. Przykręć dwie płyty z zestawu montażowego 0H-9101 do tylnego wspornika kotwiącego szafy we/wy przy użyciu śrub M8. Zapamiętaj kierunek płyty.
  2. Umieść tylne wsporniki kotwiące szafy we/wy i szaf zasilających na swoich miejscach.
  3. Połącz tylne wsporniki kotwiące przy użyciu dostarczonych śrub.
  4. Oznacz rozmieszczenie otworów.
  5. Nawierć otwory kotwiące zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami.
  6. Zamontuj tylne wsporniki kotwiące do podłogi. Śruby nie są załączone.
  7. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie wsporników. W razie potrzeby skorzystaj z podkładek poziomujących.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?