990-5783K-025

Momenty dokręcenia

OSTRZEŻENIE
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
Wszystkie połączenia elektryczne muszą być dokręcone zgodnie z tą tabelą.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

Rozmiar śruby

Moment dokręcenia

M6

5 Nm (3,69 lb-ft)

M8

17,5 Nm (12,91 lb-ft)

M10

30 Nm (22 lb-ft)

M12

50 Nm (36,87 lb-ft)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?