990-5452M-037

配置显示设置

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 显示屏 > 系统设置
  2. 设置报警音量。在以下选项中选择:关闭
  3. 设置按钮音量。在以下选项中选择:关闭
  4. 设置显示屏的亮度。在以下选项中选择:
  5. 启用或禁用背光超时时间。如果想要启用背光超时时间设置,请设置背光超时的时间上限(按分钟)。在以下选项中选择:60301051
  6. 设置背光的光强度。在以下选项中选择:关闭非常低
  7. 设置自动注销的时间上限。在以下选项中选择:60301051
  8. 点击确定保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?