990-5452M-037

将并机系统从正常模式切换为请求静态旁路模式

请注意只有管理员有权更改运行模式。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制
  2. 点击切换至请求静态旁路模式按钮。
    注: 如果系统状况不满足切换条件,此按钮则显示为灰色。
  3. 验证系统运行模式是否已变成请求静态旁路模式
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?