990-5452M-037

启动电池快速充电

快速充电功能可对放电结束的电池进行快速充电。

注: 快速充电功能必须由施耐德电气在调试阶段启用,该选项才可用。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 充电模式
  2. 选择快速充电以启动单次电池快速充电。

    UPS 系统开始快速充电电池。

    若要停止快速充电并返回至浮动充电,请选择浮动充电

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?