990-5452N-019

디스플레이 설정 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 디스플레이 > 시스템 설정을 선택합니다.
  2. 알람 볼륨을 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다. 꺼짐, 낮음, 보통높음 중에서 선택합니다.
  3. 버튼 볼륨을 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다. 꺼짐, 낮음, 보통높음 중에서 선택합니다.
  4. 디스플레이의 밝기를 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다. 낮음, 보통높음 중에서 선택합니다.
  5. 백라이트 시간 제한을 활성화하거나 비활성화합니다. 백라이트 시간 제한을 활성화하려는 경우 분 단위로 시간 제한을 설정하여 백라이트 시간 제한을 활성화합니다. 다음 중에서 선택합니다. 60, 30, 10, 51 중에서 선택합니다.
  6. 백라이트의 강도를 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다. 꺼짐, 매우 낮음, 낮음보통 중에서 선택합니다.
  7. 자동 로그오프에 대한 시간 제한을 분 단위로 설정합니다. 다음 중에서 선택합니다. 60, 30, 10, 51 중에서 선택합니다.
  8. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?