变频器模式
在变频器模式下,UPS 可将输入电源的频率转换成不同的输出频率。
可能的输入/输出频率包括 50/50 Hz、50/60 Hz、60/50 Hz 和 60/60 Hz。均应在输出频率项下设置。
当 UPS 被配置作为变频器使用时,静态旁路不可用:
-
切换至静态旁路功能会被禁用
-
与静态旁路开关和旁路电源相关的警告和事件也将被禁用(未显示)
-
指向静态旁路开关和 MBB 的参照将从显示屏和 UPS Tuner 的模拟图中移除
-
分步引导序列也将作相应调整,用于支持无可用旁路时 UPS 启动和关机
即使没有可用旁路,也可以运行电池自检和电池运行时间校正。