990-5452M-022

De displayinstellingen configureren

  1. Selecteer op het beginscherm van het display Configuratie > Weergave > Systeeminstellingen.
  2. Stel het Alarmvolume in. Kies uit: Uit, Laag, Gemiddeld en Hoog.
  3. Stel het Toetsvolume in. Kies uit: Uit, Laag, Gemiddeld en Hoog.
  4. Stel de Helderheid van het display in. Kies uit: Laag, Gemiddeld en Hoog.
  5. Schakel Time-out achtergrondverlichting in of uit. Als u een time-out voor de achtergrondverlichting wilt inschakelen, stelt u in na hoeveel minuten de time-out moet worden geactiveerd. Kies uit: 60, 30, 10, 5 en 1.
  6. Stel de intensiteit van de achtergrondverlichting in. Kies uit: Uit, Zeer laag, Laag en Gemiddeld.
  7. Stel in na hoeveel minuten u automatisch moet worden afgemeld. Kies uit: 60, 30, 10, 5 en 1.
  8. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?