990-5452N-032

กำหนดการตั้งค่าแสดง

  1. จากหน้าจอหลักโดยใช้ตัวเลือกที่แสดงไว้ การกำหนดค่า  > แสดงผล > การตั้งค่าระบบ.
  2. ตั้งค่า ระดับเสียงการแจ้งเตือน เลือกระหว่าง: ปิด ต่ำ ปานกลาง และสูง
  3. ตั้งค่า ระดับเสียงของปุ่ม เลือกระหว่าง: ปิด ต่ำ ปานกลาง และสูง
  4. ตั้งค่า ความสว่าง ของจอแสดงผล เลือกระหว่าง: ต่ำ ปานกลาง และสูง
  5. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน การหมดเวลาให้แสงพื้นหลังหน้าจอ หากคุณต้องการเปิดใช้งานกำหนดช่วงระยะหมดเวลาสำหรับไฟหน้าจอ ให้ตั้งค่าเวลาจำกัดเป็นหน่วยนาทีเพื่อกำหนดช่วงระยะหมดเวลาสำหรับไฟหน้าจอที่เปิดใช้งานไว้ เลือกระหว่าง: 60, 30, 10, 5 และ 1
  6. ตั้งค่าความเข้มของไฟหน้าจอ เลือกระหว่าง: ปิด ต่ำมาก ต่ำ และปานกลาง
  7. ตั้งค่าเวลาจำกัดเป็นหน่วยนาทีเพื่อการออกจากระบบอัตโนมัติ เลือกระหว่าง: 60, 30, 10, 5 และ 1
  8. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?