990-5783K-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας σε σύστημα των 480 V

Ο αγωγός ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να εγκατασταθεί ανά NEC 250.30 και να ταξινομηθεί ανά NEC 250.66.

  1. Συνδέστε τον αγωγό γείωσης εξοπλισμού/PE στον αγωγό PE.
  2. Ισχύει μόνο σε συστήματα διπλής ηλεκτρικής παροχής: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης.
  3. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου.
  4. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου.
  5. Για συστήματα γείωσης υψηλής αντίστασης μόνο:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για συστήματα γείωσης υψηλής αντίστασης, η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει διάταξη κυκλώματος εντοπισμού σφάλματος στο καλώδιο γείωσης.
    1. Περιστρέψτε τον αγωγό βραχυκυκλωτήρα ώστε να μην δημιουργεί σύνδεση.
    2. Συνδέστε την εξωτερική σύνθετη αντίσταση μεταξύ του πόλου «E» και του αγωγού γείωσης εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 250.36 του NEC 2014.
  6. Συνδέστε τα καλώδια μπαταρίας στους πόλους + και – της μπαταρίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;