990-6264H-037

拆下前门以便于操作(可选)

注: 在安装和维护过程中,可以拆下机柜门,以满足当地和国家电气规范对工作空间的要求。
  1. 打开机柜门。
  2. 向上提起机柜门,直至其脱离铰链销,然后将其拆下。

    I/O 机柜正面视图

    电源柜正面视图

  3. 保管好机柜门以备装回。
    注: 铰链销松动,可能会随机柜门脱落 - 请将其重新插入门铰链,以便装回机柜门。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?