990-6264H-037

反向馈电保护

危险
小心触电、爆炸或电弧
旁路上的反向馈电保护必须通过以下方法之一实施:
  • 在 UPS 中预装反向馈电断开装置 BF2。
  • 在 UPS 中安装内部反向馈电套件 (GVXOPT001)。请遵循内部反向馈电套件随附的安装手册。
  • 安装上游断开装置,将分励脱扣线圈与 UPS 连接。请参阅 安装第三方反向馈电保护 中的图表和说明。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

安装第三方反向馈电保护

如下图所示,将断开装置分励脱扣线圈和辅助开关连接到 UPS。使用双绝缘线缆。断开装置分励脱扣线圈的额定电压必须为 24 VDC,最大功率为 100 W。分励脱扣的线缆应为护套线缆,额定电压为 600 VAC。选择线缆规格时应考虑到线缆压降情况和分励脱扣线圈制造商的建议。

标签 885-91965(随 UPS 提供)必须放置在旁路上游断开装置的可见位置。

危险
小心触电、爆炸或电弧
如果系统的标准设计不包含反向馈电保护,必须使用自动隔离设备(施耐德电气的反向馈电保护选项,或其他任何符合 IEC 62040–1 或 UL1778 第 5 版含脱扣功能的设备,例如断路器、开关等,取决于当地适用标准)消除隔离设备输入接线端子可能出现的危险电压或电能。必须根据本手册中的规范对设备进行额定设置和控制。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当 UPS 输入端经外部隔离器(断开时隔离零线)连接时,或系统中额外加装自动反向馈电隔离设备或与 IT 配电系统连接时,UPS 供应商必须在 UPS 输入接线端子上粘贴标签,而用户须在远离 UPS 区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔离器与 UPS 之间的外部接入点上粘贴标签。标签上应标注以下文字(或相同意思的当地文字):

危险
小心触电、爆炸或电弧
小心反馈电压。操作此电路前,请隔离 UPS,并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

UPS 和第三方反向馈电保护 — 单市电

注: 需要在 UIB 中安装额外的辅助开关用于发送反向馈电信号。

UPS 和第三方反向馈电保护 — 双市电

注: 需要在 SSIB 中安装额外的辅助开关用于发送反向馈电信号。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?