紧急停机 (EPO) 连接
切勿将任何电路连接到 EPO 接线盒,除非能够确认该电路为 2 类/SELV 电路。
所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准电压。
EPO 输入支持 24 VDC。
- 将线缆从 EPO 通过 I/O 机柜顶部向 0P6547 上的 EPO 接线端子 J4936–J4938 敷设(如 将外部信号线敷设到各接口板上中所示)。
- 根据以下任一选项连接 EPO 至接线盒。
切勿将任何电路连接到 EPO 接线盒,除非能够确认该电路为 2 类/SELV 电路。
所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准电压。
EPO 输入支持 24 VDC。