Παροπλισμός η ή μετακίνηση του UPS σε νέα θέση
- Απενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλες τις διατάξεις αποσύνδεσης στον πίνακα διανομής στη θέση ΕΚΤΟΣ (OFF) (ανοικτή).
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλες τις διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας στον πίνακα διανομής/λύση μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (OFF) (ανοικτή).
- Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του UPS.
- Εάν υπάρχει, κλειδώστε/αποσυνδέστε τη διατάξεις αποσύνδεσης σνστροφοδοσίας BF2 στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Ανοίξτε τις μπροστινές θύρες του ερμαρίου I/O και του ερμάριο τροφοδοσίας.
- Ανοίξτε τις δύο εσωτερικές πόρτες του ερμαρίου I/O.
- Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε γραμμή εισόδου/παράκαμψης/εξόδου/συνεχούς ρεύματος πριν συνεχίσετε.
- Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το ερμάριο I/O. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας σε σύστημα 380/400/415/440 V or Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας σε σύστημα των 480 V.
- Εάν υπάρχουν, αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα εξωτερικά καλώδια τροφοδοσίας από το διάλυμα μπαταρίας ιόντων λιθίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέστε τα καλώδια στην εξωτερική τροφοδοσία για το διάλυμα μπαταρίας ιόντων λιθίου (προαιρετικά).
- Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια σήματος από το ερμάριο I/O. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Καλώδια σήματος.
- Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για την αφαίρεση των γραμμών διασύνδεσης μεταξύ των ερμάριων. Η αφαίρεση των ράβδων διασύνδεσης πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή συνεργάτη σέρβις της Schneider Electric.
- Αφαιρέστε τα βραχίονες σεισμικής εμπρόσθιας αγκύρωσης από τα ερμάρια. Φυλάξτε για μελλοντική εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μπροστινών άγκιστρων αγκύρωσης.
- Αφαιρέστε τα άνω στηρίγματα και τις βίδες διασύνδεσης από τα ερμάρια. Απελευθερώστε τα ερμάρια από τα οπίσθια στηρίγματα αγκύρωσης χαλαρώνοντας τις βίδες στο μπροστινό μέρος των ερμαρίων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση ερμαρίων.
- Επανατοποθετήστε όλες τις αφαιρούμενες πλάκες και καλύμματα στα ερμάρια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τελική μηχανική συναρμολόγηση του ερμαρίου I/O or Τελική μηχανική συναρμολόγηση των ερμαρίων τροφοδοσίας.
- Κλείστε και κλειδώστε την μπροστινή πόρτα των ερμαρίων.
- Σηκώστε τα πόδια των ερμαρίων μέχρι οι τροχοί να έρθουν σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
- Τώρα μπορείτε
να μετακινήσετε
κάθε ερμάριο
ξεχωριστά, κυλώντας
το στο δάπεδο
με τους τροχούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ- Οι τροχοί του ερμαρίου προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά σε επίπεδες, επίπεδες, σκληρές και οριζόντιες επιφάνειες.
- Οι τροχοί του ερμαρίου προορίζονται για μεταφορά σε μικρές αποστάσεις (π.χ. εντός του ίδιου κτιρίου).
- Κινηθείτε με αργό ρυθμό και δώστε μεγάλη προσοχή στις συνθήκες του δαπέδου και στην ισορροπία του ερμαρίου.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Αφαιρέστε τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης από το δάπεδο. Φυλάξτε για μελλοντική εγκατάσταση. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση πίσω άγκιστρων αγκύρωσης.
- Για μεταφορά
σε μεγαλύτερες
αποστάσεις
ή σε συνθήκες
που δεν είναι
κατάλληλες
για τους τροχούς
του ερμαρίου :
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚίνδυνος ΚΛΙΣΗΣΓια μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για τους τροχούς του UPS, εξασφαλίστε:- ότι το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
- να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του ερμάριου,
- να προστατέψετε το προϊόν από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΠολύ βαριά ερμάριαΤο ερμάριο ισχύος είναι πολύ βαρύ. Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά τον χειρισμό και την προετοιμασία για μεταφορά/αποστολή.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.Απαιτήσεις μεταφοράς:
-
Τοποθετήστε το ερμάριο σε κατακόρυφη θέση στο κέντρο μιας κατάλληλης παλέτας. Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του ερμαρίου. Το ερμάριο I/O ζυγίζει 620 kg (1367 lbs). Το ερμάριο ερμάριο τροφοδοσίας ζυγίζει 540 kg (1190 lbs).
-
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα στερέωσης για να τοποθετήσετε το ερμάριο στην παλέτα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣΚίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ- Το ερμάριο πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα στην παλέτα αμέσως μετά την τοποθέτησή του στην παλέτα.
- Το υλικό στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να αντέχει σε δονήσεις και κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΜη αναμενόμενη συμπεριφορά εξοπλισμούΜην ανυψώνετε το ερμάριο με περονοφόρο ανυψωτικό/παλετοφόρο όχημα απευθείας στο πλαίσιο, καθώς μπορεί να λυγίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Εκτελέστε
μία από τις
ακόλουθες ενέργειες:
- Παροπλισμός των ερμαρίων, Ή
- Μετακίνηση του ερμαρίου I/O / ερμαρίου ισχύος σε νέα θέση για να το εγκαταστήσετε.
- Μόνο για την
εγκατάσταση
του UPS σε νέα θέση: Ακολουθήστε
το εγχειρίδιο
εγκατάστασης
για να εγκαταστήσετε
το ερμάριο I/O
και τα ερμάρια
ισχύος στη νέα
θέση. Ανατρέξτε
στην ενότητα Διαδικασία
εγκατάστασης για επισκόπηση
εγκατάστασης.
Η εκκίνηση πρέπει
να πραγματοποιείται
αποκλειστικά
από τη Schneider Electric.
ΚΙΝΔΥΝΟΣΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥΗ εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Schneider Electric.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.