Τοποθέτηση ερμαρίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Μην ανεβαίνετε/περπατάτε
πάνω στα ερμάρια.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
- Τοποθετήστε το κάλυμμα από το κιτ εγκατάστασης 0M-98993 στο πιο δεξί ερμάριο τροφοδοσίας.
- Μετακινήστε
το πλευρικό
πλαίσιο από
τη δεξιά πλευρά
του ερμαρίου
I/O και τοποθετήστε
το στο πιο δεξί
ερμάριο τροφοδοσίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ- Μην προβαίνετε σε μηχανολογικές μεταβολές στο προϊόν (συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης τμημάτων του ερμαρίου ή διάνοιξης/πραγματοποίησης οπών) οι οποίες δεν προβλέπονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Μετακινήστε και εγκαταστήστε το υποδεικνυόμενο πλευρικό πλαίσιο σε όλους τους τύπους εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων εγκαταστάσεων χωρίς διάκενο αέρα μεταξύ των πλαισίων ή των εγκαταστάσεων όπου το πιο δεξί ερμάριο τροφοδοσίας είναι τοποθετημένο σε τοίχο).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Ανοίξτε τις δύο εσωτερικές πόρτες του ερμαρίου I/O.
- Αφαιρέστε τις δύο πίσω κάτω πλάκες.
- Ωθήστε το ερμάριο I/O στη θέση του στο πίσω άγκιστρο αγκύρωσης. Το ερμάριο I/O θα συνδεθεί στις κωνικές προεξοχές του πίσω άγκιστρου αγκύρωσης.
- Ασφαλίστε το ερμάριο στο πίσω άγκιστρο αγκύρωσης σφίγγοντας τους κοχλίες. Ροπή έως 50 Nm (36,87 lb-ft).
- Επανατοποθετήστε τις δύο οπίσθιες κάτω πλάκες.
- Ωθήστε τα ερμάρια τροφοδοσίας στις θέσεις τους σε επαφή με τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης. Τα ερμάρια θα συνδεθούν στις κωνικές προεξοχές των άγκιστρων.
- Ασφαλίστε τα ερμάρια τροφοδοσίας στα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης σφίγγοντας τους κοχλίες στο μπροστινό τμήμα των ερμαρίων. Ροπή έως 50 Nm (36,87 lb-ft).
- Χαμηλώστε τα δύο μπροστινά πόδια όλων των ερμαρίων τροφοδοσίας έως ότου συνδεθούν με το έδαφος. Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι τα ερμάρια είναι στο ίδιο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε τις ράβδους πλανίσεως που παρέχονται, εφόσον είναι απαραίτητο.
- Εγκαταστήστε το άνω άγκιστρο ανοίγματος στο επάνω μέρος των ερμαρίων και ασφαλίστε το με τις βίδες που παρέχονται.
- Τοποθετήστε τις βίδες M6 από το κιτ εγκατάστασης από τη δεξιά προς την αριστερή πλευρά στις πέντε θέσεις που επισημαίνονται μεταξύ των ερμαρίων τροφοδοσίας και στις τέσσερις θέσεις που επισημαίνονται μεταξύ του ερμαρίου τροφοδοσίας και του ερμαρίου I/O για σύνδεση των ερμαρίων μεταξύ τους.
- Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι στο πιο δεξί ερμάριο τροφοδοσίας για το ερμάριο I/O έχει τοποθετηθεί το κάλυμμα 0M-98993 και το πλευρικό πλαίσιο.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ




ΠΡΟΣΟΧΗ