990-6264F-034

UPS'i Devreden Çıkarın veya Başka Bir Yere Taşıyın

NOT: Kabinler arasındaki ara bağlantı baralarının sökülmesi için Schneider Electric ile iletişime geçin.
  1. UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
  2. Ana Şalterdeki tüm kesicileri KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  3. Ana şalter/akü çözümündeki tüm akü kesicilerini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  4. UPS'in ön kapağını açın.
  5. Varsa, geri besleme kesicisi BF2'yi KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  6. G/Ç kabininin ve güç kabinlerinin ön kapağını açın.
  7. G/Ç kabininin iki iç kapağını açın.
  8. Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış/DC barası üzerinde gerilim olmadığını ölçün ve doğrulayın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış/DC barası üzerinde gerilim olmadığını ölçün ve doğrulayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

    G/Ç Kabininin Önden Görünümü

  9. Tüm güç kablolarını G/Ç kabininden ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Güç Kablolarını 380/400/415/440 V Sistemine Bağlama ve Güç Kablolarını 480 V Sistemine Bağlama
  10. Varsa, harici besleme kablolarını Lityum-iyon pil çözümünden ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Kabloları Lityum-iyon Akü Çözümü içi Harici Kaynağa Bağlama (İsteğe Bağlı).
  11. Tüm sinyal kablosu kablolarını G/Ç kabininden ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Sinyal Kabloları.
  12. Kabinler arasındaki ara bağlantı baralarının sökülmesi için Schneider Electric ile iletişime geçin. Ara bağlantı baraları yalnızca Schneider Electric sertifikalı bir saha servis temsilcisi veya servis ortağı tarafından sökülmelidir.
  13. Sismik ön ankraj braketlerini dolaplardan çıkarın. Yeniden kurulum için kaydedin. Ayrıntılar için bkz. Ön Sabitleme Braketlerini Monte Edin.
  14. Üst bölme braketlerini ve ara bağlantı vidalarını kabinlerden çıkarın. Kabinlerin önündeki cıvataları gevşeterek kabinleri arka ankraj braketlerinden ayırın. Ayrıntılar içi bkz. Kabinleri yerleştirin.
  15. Çıkarılan tüm plakaları ve kapakları dolaplara yeniden takın. Ayrıntılar için bkz. G/Ç Kabininin Nihai Mekanik Kurulumu ve Güç Kabinlerinin Nihai Mekanik Kurulumu
  16. Dolapların ön kapısını kapatın ve kilitleyin.
  17. Tekerlekler zeminle tam temas edene kadar dolapların ayaklarını kaldırın.
  18. Artık her bir dolabı tekerlekler üzerinde zeminde yuvarlayarak ayrı ayrı hareket ettirebilirsiniz.
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    • Kabinin tekerlekleri yalnızca düz, düz, sert ve yatay yüzeylerde taşıma içindir.
    • Kabinin tekerlekleri kısa mesafelerde (yani aynı bina içinde) taşıma için tasarlanmıştır.
    • Yavaş bir tempoda hareket edin ve zemin koşullarına ve kabinin dengesine çok dikkat edin.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  19. Arka ankraj braketlerini zeminden çıkarın. Yeniden kurulum için kaydedin. Ayrıntılar içi bkz. Arka Sabitleme Braketlerini Monte Etme.
  20. Uzun mesafelerde veya kabinin tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda taşıma için:
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    Uzun mesafelerde veya UPS'in tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda nakliye için şunlardan emin olun:
    • nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli becerilere sahip olması ve yeterli eğitimi almış olması;
    • kabini güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullanmak;
    • uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı korumak.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
    UYARI
    En ağır kabin
    Güç kabini üstten ağırdır. Taşıma ve nakliye/sevkiyat için hazırlama sırasında uygun önlemleri alın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Ulaşım gereksinimleri:

    • Kabini uygun bir paletin ortasına dikey konumda monte edin. Palet, kabinin ağırlığına uygun olmalıdır. G/Ç kabini 620 kg ( 1367 lbs) ağırlığındadır. Güç kabini 540 kg (1190 lbs) ağırlığındadır.

    • Kabini palete monte etmek için uygun sabitleme araçlarını kullanın.

    TEHLİKE
    DÜŞME tehlikesi
    • Kabin, palet üzerine yerleştirildikten hemen sonra palete uygun şekilde sabitlenmelidir.
    • Sabitleme donanımı yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanacak kadar güçlü olmalıdır.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    UYARI
    Beklenmedik ekipman davranışı
    Çerçeveyi bükebileceği veya hasar verebileceği için kabini doğrudan çerçeve üzerinde bir forklift/paletli kamyon ile kaldırmayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  21. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Kabinleri devreden çıkarın, VEYA
    • G/Ç kabinini/güç kabinini kurmak için yeni bir konuma taşıyın.
  22. Sadece UPS'i yeni bir yere kurmak için: G/Ç kabinini ve güç kabinlerini yeni konuma kurmak için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma genel bakış için Kurulum Prosedürü. Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.