Anschließen der Stromversorgung
Vorsichtsmaßnahmen Stromversorgung
GEFAHR |
|---|
|
KURZSCHLÜSSE, BRÄNDE ODER UNBEABSICHTIGTER
BETRIEB VON GERÄTEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Verbesserung des Rausch-/Stoßspannungswiderstands
-
Das Netzkabel des Geräts sollte nicht gemeinsam mit bzw. in unmittelbarer Nähe von Hauptstromleitungen (hohe Spannung, hoher Strom), Stromleitungen oder Ein-/Ausgangsleitungen verlegt werden. Außerdem sollten ihre verschiedenen Systeme auseinander gehalten werden. Wenn Stromleitungen nicht über ein separates System verkabelt werden können, sollten für Ein-/Ausgangsleitungen abgeschirmte Kabel verwendet werden.
-
Verlegen Sie das Netzkabel so kurz wie möglich, und verdrillen Sie die Drähte (paarweise verdrillte Kabel) vollständig von der Seite des Netzteils aus.
-
Besteht in der Stromleitung ein übermäßiges Rauschen, vermindern Sie es vor dem Einschalten der Stromzufuhr mit einem Entstörfilter.
-
Schließen Sie einen Überspannungsschutz an, um Spannungsstöße auszugleichen.
-
Befestigen Sie zur Erhöhung des Rauschwiderstands einen Ferritkern am Netzkabel.
Stromversorgungsanschlüsse
-
Gehen Sie beim Anschluss an die Stromzufuhr wie unten vor.
- Verwenden Sie für den DC-Eingang SELV-Schaltung (Safety Extra-Low Voltage) und LIM-Schaltung (Limited Energy).
-
Nachfolgend wird der Anschluss für ein Überspannungsschutzgerät dargestellt:
-
Bringen Sie ein Überspannungsschutzgerät an, um Beschädigungen dieses Produkts durch Überspannung durch ein großes elektromagnetisches Feld in Folge von direktem Blitzschlag zu vermeiden. Es wird dringend empfohlen, den überkreuzten Erdungsdraht dieses Produkts an einer Stelle zu befestigen, die nahe an der Erdungsklemme des Überspannungsschutzgeräts ist.
Es ist davon auszugehen, dass dieses Gerät im Falle eines stark ansteigenden Elektroenergieflusses zur Blitzableitererdung bei einem Blitzschlag Schwankungen im Erdungspotenzial ausgesetzt ist. Sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen dem Erdungspunkt des Blitzableiters und dem Erdungspunkt des Überstromschutzgeräts.
GEFAHR