EIO0000003567_05

Serielle Schnittstelle (RS-232C und RS-422/RS-485) für COM2

Einführung

HINWEIS: Informationen zum Anschluss von Steuerungen und anderen Geräten erhalten Sie im entsprechenden Gerätetreiber-Handbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.

Als Kommunikationsmethode kann über Ihre Software zwischen RS-232C und RS-422/RS-485 gewechselt werden.

Der serielle Schnittstelle ist nicht potenzialgetrennt. Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Funktionserde) sind im Produkt miteinander verbunden. Wenn der serielle Schnittstellenstecker vom Typ D-Sub ist, schließen Sie den FG-Draht an das Gehäuse an.

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS UND BRANDGEFAHR
Bei Verwendung der SG-Klemme zum Anschluss eines externen Gerätes an dieses Produkt:
  • Vergewissern Sie sich, dass durch den Anschluss keine Erdschleife entsteht.
  • Schließen Sie die SG-Klemme an das externe Gerät an, wenn das externe Gerät nicht potenzialgetrennt ist.
  • Verbinden Sie die SG-Klemme mit einer zuverlässigen Erdung, um das Risiko einer Schaltbeschädigung zu verringern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
  • Über die Anschlüsse an die Kommunikationsports darf keine übermäßige Zugbelastung auf die Ports ausgeübt werden.
  • Schließen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Gerätewand oder am Schrank an.
  • Verwenden Sie einen 9-poligen Sub-D-Stecker mit Dehnschrauben.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Wenden Sie den Nennstrom an.

RS-232C

D-Sub, 9-poliger Steckverbinder

Produktseite

Pin-Nr.

RS-232C

Signalbezeichnung

Richtung

Bedeutung

1

CD

Eingang

Trägererkennung

2

RD(RXD)

Eingang

Empfangsdaten

3

SD(TXD)

Ausgang

Sendedaten

4

ER(DTR)

Ausgang

Endgerät betriebsbereit

5

SG

Signalerde

6

DR(DSR)

Eingang

Betriebsbereitschaft

7

RS(RTS)

Ausgang

Sendeaufforderung

8

CS(CTS)

Eingang

Senden möglich

9

CI(RI)/VCC

Eingang/–

Aufgerufene Statusanzeige

+5 Vdc 5% Ausgang 0,25 A*1

Gehäuse

Gehäuseerde

Funktionserde FG (gemeinsam mit Signalerde SG)

*1 Sie können für Pin Nr. 9 zwischen CI(RI) und VCC per Software wechseln. Der VCC-Ausgang ist nicht gegen Überstrom geschützt. Zur Vermeidung von Geräteschäden oder Funktionsstörungen ist nur der Nennstrom zu verwenden.

Interfit-Halterung ist #4-40 (UNC).

RS-422/485

D-Sub, 9-poliger Steckverbinder

Produktseite

Pin-Nr.

RS-422/RS-485

Signalbezeichnung

Richtung

Bedeutung

1

RDA

Eingang

Empfangsdaten A (+)

2

RDB

Eingang

Empfangsdaten B (-)

3

SDA

Ausgang

Sendedaten A (+)

4

ERA

Ausgang

Endgerät betriebsbereit A (+)

5

SG

Signalerde

6

CSB

Eingang

Senden möglich B (-)

7

SDB

Ausgang

Sendedaten B (-)

8

CSA

Eingang

Senden möglich A (+)

9

ERB

Ausgang

Endgerät betriebsbereit B (-)

Gehäuse

Gehäuseerde

Funktionserde FG (gemeinsam mit Signalerde SG)

Interfit-Halterung ist #4-40 (UNC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?