Kenndaten der Anzeige
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
---|---|---|---|
Anzeigetyp |
TFT-Farb-LCD (hohe Helligkeit) |
||
Anzeigengröße |
7 Zoll breit |
12,1 Zoll breit |
15,6 Zoll breit |
Auflösung |
800 x 480 Pixel (WVGA) |
1.280 x 800 Pixel (WXGA) |
1.366 x 768 Pixel (FWXGA) |
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) |
152,4 x 91,4 mm (6,00 x 3,60 in) |
261,1 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) |
344,2 x 193,5 mm (13,55 x 7,62 in) |
Anzeigefarben |
262.144 Farben |
||
Hintergrundbeleuchtung |
Weiße LED (Kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bitte an einen Vertriebshändler in Ihrer Nähe.) |
||
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung |
50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%) |
||
Helligkeitseinstellung |
0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software) |
||
Helligkeit (LCD-Anzeige) |
1000 cd/m2 (Typ.) |