EIO0000003567_05

HMIDT65X

Äußere Abmessungen

1 Front

2 Links

3 Unterseite

Abmessungen mit Box-Modul

1 Front

2 Links

3 Unterseite

Abmessungen mit Kabeln

*1 Drehbereich der Klemme

*2 Gewindegang der Montageschrauben

1 Rückseite

2 Rechts

3 Unterseite

HINWEIS: Alle oben genannten Werte beziehen sich auf gebogene Kabel. Die hier angegebenen Abmessungen sind repräsentative Werte, jedoch vom Typ des verwendeten Anschlusskabels abhängig. Daher dienen die Werte lediglich als Orientierung.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?