EIO0000003567_05

Einführung

HINWEIS
DATENVERLUST
Verwendung einer SD-Karte:
  • Führen Sie eine regelmäßige Sicherungsspeicherung der SD-Kartendaten durch.
  • Während des Zugriffs auf eine SD-Karte bitte niemals dieses Produkt ausschalten oder zurücksetzen oder die SD-Karte entfernen.
  • Vor dem Entfernen der SD-Karte aus diesem Produkt müssen alle Vorgänge der SD-Karte angehalten werden.
  • Überrüfen Sie die korrekte Ausrichtung der SD-Karte, bevor Sie sie in ihren Steckplatz einführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
DATENVERLUST
Verwendung einer SD-Karte:
  • Die SD-Karte sollte nicht in Bereichen statischer Elektrizität oder elektromagneticher Wellen aufbewahrt werden.
  • Auch die Aufbewahrung der SD-Karte in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizungen oder anderen Bereichen, an denen es zu hohen Temperaturen kommen kann, sollte vermieden werden.
  • Biegen Sie die SD-Karte nicht.
  • Lassen Sie die SD-Karte nicht fallen oder gegen einen anderen Gegenstand prallen.
  • Setzen Sie die SD-Karte keiner Feuchtigkeit aus.
  • Berühren Sie nicht die Kontaktstifte der SD-Karte.
  • Zerlegen oder verändern Sie die SD-Karte nicht.
  • Verwenden Sie die SD-Karte, die von diesem Produkt initialisiert wurde. SD-Karten, die von anderen Geräten initialisiert wurde, können auf diesem Gerät möglicherweise nicht verwendet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Zur Erstellung von Sicherungen können Sie die SD-Karte entweder direkt in die SD-Kartensteckplatz Ihres Computers einführen oder ein handelsübliches SD-Kartenlesegerät verwenden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?