Lettura identificazione dispositivo
ID oggetto |
Nome/descrizione |
Lunghezza |
Valore |
Nota |
---|---|---|---|---|
0x00 |
Nome fornitore |
20 |
Schneider Electric |
- |
0x01 |
Codice prodotto |
20 |
Riferimento commerciale |
Il valore Codice prodotto è identico al numero di catalogo di ciascun dispositivo.
|
0x02 |
Revisione firmware |
06 |
XXX.YYY.ZZZ |
- |
0x03 |
URL produttore |
20 |
- |
|
0x04 |
Gamma prodotti |
20 |
iEM3000 |
- |
0x05 |
Modello prodotto |
20 |
Modello prodotto |
Es.: A9MEM3x55 |
0x06 |
Nome applicazione utente |
20 |
Configurabile dall'utente |
Predefinito = modello prodotto |
I codici di lettura del dispositivo 01, 02 e 04 sono supportati:
-
01 = richiesta identificazione dispositivo di base (accesso al flusso)
-
02 = richiesta identificazione dispositivo regolare (accesso al flusso)
-
04 = richiesta di un obiettivo di identificazione specifico (accesso individuale)
La richiesta e la risposta Modbus sono conformi alla specifica del protocollo di applicazione Modbus.