7ES02-0406-04

Configuración de alarmas

Puede configurar el umbral y el retraso de alarma de aislamiento para adaptarlos a las aplicaciones eléctricas que pretende supervisar .

Puede acceder a los parámetros de E/S del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Alarma. aisl..

Los parámetros de alarma son Alarma aisl. y Retr al. aisl..

El parámetro Retr. al. aisl. no es aplicable al IFL12C.

Puede establecer los valores de los parámetros para todos los canales puestos en marcha o no puestos en marcha. *

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?