7FR02-0406-04

Écran d’affichage du journal de défauts d’isolement

Pour consulter les détails d’un défaut d’isolement, sélectionnez Menu > Événements.

Les lignes du tableau ci-dessous sont profilées. Vérifiez le profilage des lignes avant toute modification.
1 Valeur de défaut d’isolement enregistrée
2 Type de défaut enregistré :

Défaut d’isolement

NOTE: Défaut d’isolement consigné dans enregistrement primaire uniquement.

3 Date et heure auxquelles le défaut est apparu
NOTE: Cette information est consignée dans un enregistrement primaire.
4

Date et heure auxquelles le défaut a disparu en raison de l’un des événement suivants :

  • Acquittement des défauts d’isolement

  • Défaut transitoire

  • Panne de courant pendant que l’alarme est active.

  • Tore déconnecté pendant que l’alarme est active.

  • Signal de tension indisponible pendant que l’alarme est active. *

  • Erreur de produit ou de canal pendant que l’alarme est active.

  • Mise en service automatique lancée pendant que l’alarme est active.

NOTE: Cette information est consignée dans un enregistrement secondaire.

5 Numéro de l’événement affiché
6 Nombre total d’événements enregistrés
7 Nom du canal sur lequel le journal est enregistré
8 Numéro du canal sur lequel le journal est enregistré
9 Flèches Haut et Bas : Permettent d’afficher les événements enregistrés

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?