7ES02-0406-04

Pantalla de visualización de registros de fallo de aislamiento

Puede visualizar los datos de un evento de fallo de aislamiento yendo a Menú > Registro.

The below table rows are profiled. Check row profiling before making any changes
1 Valor de fallo de aislamiento registrado
2 Tipo de fallo registrado:

Fallo de aislamiento

NOTA: Solo se registra el fallo de aislamiento como registro primario.

3 Fecha y hora en las que se produjo el fallo
NOTA: Esta información se almacena como registro primario.
4

Fecha y hora en las que desapareció el fallo debido a uno de los siguientes eventos:

  • Confirmación de fallo de aislamiento

  • Fallo transitorio

  • Fallo de alimentación con alarma activa.

  • Desconexión de transformador toroidal con la alarma activa.

  • Señal de tensión no disponible con alarma activa. *

  • Error de producto o canal con la alarma activa.

  • Puesta en marcha automática iniciada con alarma activa.

NOTA: Esta información se almacena como registro secundario.

5 Número del evento mostrado
6 Número total de eventos registrados
7 Nombre del canal en el que se graba el registro
8 Nombre del canal en el que se graba el registro
9 Flechas arriba y abajo: Se utilizan para visualizar eventos registrados

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?