7RU02-0416-03

Конфигурация параметров сигнала о пробое изоляции (IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT и IFL12LMCT)

  1. Перейдите в Меню > Параметры > Сигнал изоляции.

    Отобразится экран СИГНАЛ ИЗОЛЯЦИИ с сеткой каналов и мигающей точкой на канале 1. Это означает, что выбран канал 1.

  2. Выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы изменить значение для канала 1, нажмите кнопку .

    • Чтобы изменить значение для других каналов, нажмите кнопку для перехода к требуемому каналу, а затем нажмите кнопку .

    • Чтобы изменить значение для всех каналов, нажмите кнопку , а затем нажмите кнопку .

    Отобразится экран СИГНАЛ ИЗОЛЯЦИИ.

    Для отдельных каналов:

    Для всех каналов:

  3. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:
    Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.
    Параметр Допустимые значения Значение по умолчанию Описание
    Сигн. Сигнал от 0,2 до 200 кОм 10 кОм Выберите значение порога срабатывания сигнала о пробое изоляции.
    Сигн. подтв. изоляц. от 0 с до 120 мин. 0 с Выберите значение временной задержки срабатывания сигнала о пробое изоляции.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?