7ES02-0416-03

Configuración de parámetros de alarma de aislamiento (IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT y IFL12LMCT)

  1. Vaya a Menú > Ajustes > Alarma aisl..

    La pantalla ALARMA AISL. se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.

  2. En este caso, realice una de las siguientes acciones:

    • Para modificar el valor del canal 1, pulse el botón .

    • Para modificar el valor del resto de canales, pulse el botón para desplazarse hasta el canal deseado y, seguidamente, pulse el botón .

    • Para modificar el valor del resto de canales, pulse el botón y, seguidamente, pulse el botón .

    La pantalla ALARMA AISL.

    Para canales individuales:

    Para todos los canales:

  3. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:
    NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.
    Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado Descripción
    Repet. Alarma 0,2...200 kΩ 10 kΩ Seleccione el valor umbral de alarma de aislamiento.
    Repet. al. aisl. 0 s...120 mn 0 s Seleccione el valor de retraso para la alarma de aislamiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?