Ripristino
Per accedere ai parametri di reset del dispositivo, selezionare .
I parametri di reset sono Reset Registri, Ripristino Impostazioni di Fabbrica.
Quando si resettano i registri, le informazioni esistenti sui registri vengono eliminate, ma il valore parametro delle impostazioni rimane invariato. Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, il dispositivo si riavvia e viene avviata la messa in servizio automatica. Inoltre, i valori parametro delle impostazioni vengono ripristinati al valore predefinito.
L'elenco completo dei parametri delle impostazioni, il valore predefinito e i valori consentiti sono:
| Parametro | Valore predefinito | Valori consentiti |
|---|---|---|
| Allarme. isol. |
50 kΩ |
50-200 kΩ |
| Nome del canale | CANALE – 1 a CANALE – 12 per 12 canali |
La lunghezza del nome del canale viene regolata automaticamente in base alla scelta del carattere. Se, ad esempio, il nome del canale contiene solo il carattere "W", la lunghezza massima è 8 caratteri e il nome del canale contiene solo il carattere "I", la lunghezza massima è 18 caratteri. |
| Relè all. isol. | FS |
|
| Indirizzo | 1 | 1-247 |
| Velocità | 19200 |
|
| Parità | Pari |
|
| Modifica Password | 0000 | 0000-9999 |
| Attivazione (Password) | OFF |
|
| Contrasto | 50% | 10-100% |
| Luminosità | 100% | 10-100% |