7ES02-0422-01

Establecimiento de la fecha y la hora

Establecer la fecha y la hora garantiza la asignación de las marcas horarias correctas a los registros y las tendencias.
  1. Pulse el botón parpadeante.
    NOTA: El icono de reloj parpadea para indicar que debe establecerse la fecha/hora.

    Se muestra la pantalla FECHA/HORA.

  2. Establezca la fecha y la hora utilizando los botones del menú contextual y .
  3. Pulse el botón para guardar la fecha y la hora.

    Se muestra el mensaje Guardado.

    Se muestra la pantalla Resumen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?